Jonathan Lash和Fred Wellington于2007年3月发表在《哈佛商业评论》上发表的《逐渐变暖星球上的竞争优势》一文中指出,“对于那些在逐渐变暖的世界中定位较差的公司,投资者正在渐渐失去兴趣。由于全球各国政府在排放方面的政策法规日臻完善,许多行业面临着较高原材料价格和能源价格的双重压力。各公司的环保记录也成为消费者在制定采购决策时的重要衡量因素。”
这不仅关乎我们所居住星球的未来,而且能考验各企业是否能以更为绿色的商业远景规划来开展竞争。随着能源价格不断走高和监管压力逐渐加大,我们已进入绿色技术时代。印度、中国和巴西等发展中国家的能源需求与日俱增,因此经济的可持续解决方案必然为其所需,以紧密跟随全球需求发展趋势。
今年4月最高法院裁定,由于污染物质为人类环境带来更多热度,因此环保署必须仔细考虑包括二氧化碳在内的温室气体排放问题。这意味着这些温室气体排放将受到联邦立法监管。此外,联邦和各州监管力度也不断加大,不遗余力地致力于在生产车间到商业楼宇等场所提高能源使用效率,降低对环境的冲击。
为提供切实可行的环保技术,丹佛斯矢志不渝地在能源节省和降低排放等领域不断开发创新,并积极投身包括太阳能在内的可再生能源风险投资等领域。
事关金钱
无论传统行业,还是高新技术领域,从石油、原材料到供热、通风、空调、信息技术和机器人技术等领域都在进入一个全新世界,确保商业和环保利益协调发展。之所以这样做,是因为各行业充分意识到“背道而驰”的严峻后果。
与此同时,投资者和消费者等群体要求各公司开展措施,以负责任的态度开展业务。
这也带来了清洁技术(Clentech)领域投资的飞速增长,从而体现出以消除环境冲击、降低成本、改进经营绩效和效率、提供其它商业利益为目标的各项技术的金融资产价值。 清洁技术在投资者群体中的影响正在不断深入。据《Cleantech Venture Network®》报道,北美地区2006年在清洁技术领域的风险投资总额高达29亿美元,较2005年增长78%。
清洁技术包括从水和废水处理、可替代能源、创新制造和工业流程,到支持可持续发展的节能产品和相关应用等环节的一切。
众多技术呼唤效率
与此同时,我们所处的行业——供热、制冷、空调和传动控制,正帮助客户致力于开发知名度不及太阳能、燃料电池和乙醇、但在提供商业和环保收益方面毫不逊色的各项技术。与可替代能源相比,开展节约能源能提供更多、更快的收益。 今年5月4日,政府间气候变化专门委员会(The Intergovernmental Panel on Climate Change)在其于泰国曼谷发布的决策制定者报告中指出,“与增进能源供应以满足能源服务需求相比,投资最终应用的能源效率提升措施往往收效更为明显。”
由于立法对能源效率的要求不断严峻,能大大降低空调设备能耗的部件在市场中大获成功。无需油料或采用替代制冷剂(例如二氧化碳)、对臭氧层无损害的高效压缩机,在降低能源冲击同时亦提供了大量财务收益。
用于绿色楼宇HVAC系统的传动控制变速技术和越来越多的高效工业流程,也帮助实现日益严格的效率标准。
此类技术从根本上降低了对自然资源的需求,并有利于减缓能源网络压力。对整体解决方案的贡献与可替代能源相比毫不逊色。
应对气候变化和能源短缺的积极成果,是其在相关技术研发和投资于全新、令人激动的技术等方面进行的有力推动。