大剧院的首演世人瞩目,这样一个地下纵深32.5米的建筑,进3千人的观众在里面观看演出,通风和空调是保证演出的关键。丹佛斯为大剧院的空调系统提供了最关键的设备——空文温阀门。阀门的启闭、调节性能好坏将直接关系到正常供冷或供暖。
在首演的前期准备时,丹佛斯住宅和空调部门的技术人员康庄先生、张寒品先生和柯世峰先生配合大剧院的工程部门作了大量的工作。为了确保万无一失,大剧院对系统设备进项了反复几次的试运行。 因为是全新的系统,他们要求丹佛斯提供全程的陪伴。没有任何报酬,由于不是我们的义务,但是我们的工程人员毫无怨言,一切大局为重。系统调试中,总会出现设备配合不当的问题,只要工程部对我们的阀门运行提出质疑。我们的工程师就会爬上2米高的云梯,认真检查阀门真实的运作情况。虽然大部分的时间看到的是阀门运作没有问题,我们的工程师还会从自身的知识角度出发,帮助大剧院的工程部门来找出系统中存在问题的地方,而不是袖手旁观。
大剧院的首演非常成功,每一个观众在剧院里不仅享受到了音乐和舞蹈的魅力,同时他们切身体会到了在这样一个大环境中的舒适和自在。舞台上的演员能够奉上精彩的表演,是来自他们平日里辛勤的操练,而 丹佛斯不仅提供了优秀品质的产品,还有我们技术人员 在后台无私的风献,这些也是演员们精彩演出成功不可或缺的部分。
辛勤的汗水和真诚换来了荣誉,我们一如既往的提供着我们的服务,亮出我们全球领先者的风采。