首都时代广场坐落在西单,于2002年完工投入使用。那时的空调系统采用的是电磁阀与普通房间温控器实现对风机盘管的开关控制体系。开关式控制空调系统带来的是温度的不平衡、能源的浪费。办公楼里有的房间温度高、有的房间温度低。那套旧的开关式的空调体系达不到现代生活对舒适性和节能性的要求。首都时代广场的香港管理人员决定对原有空调系统的风机盘管温度控制系统进行改造。
当丹佛斯获得这一信息后,马上组建了一个技术、销售合一的团队,与首都时代广场的香港负责人进行了接洽。
针对项目的问题、提出具体方案
针对首都时代广场的空调系统存在的问题、针对在改造过程中不能影响这个写字楼的正常运行的情况,丹佛斯的工程技术人员马上提出了改造的方案。
如图1,由于原系统没有水力平衡功能导致室内温度振荡较大,达不到理想的温控效果,而且各电磁阀在开关动作时会进行相互的干扰,引起电磁阀不必要的动
作。丹佛斯的改造方案采用动态平衡型电动调节阀与比例积分式房间温控器进行对风机盘管的水量控制、以实现对室内温度的精确控制、达到系统水力平衡。如图2。
图 1 现有风机盘管控制系统图
图2 改造风机盘管控制系统图
针对客户的要求、���足客户需求
首都时代广场的香港管理人员对产品技术非常重视,因此从一开始丹佛斯团队就向客户介绍丹佛斯的优质产品:具有稳定性的动态压差平衡型电动调节阀以及具有节能性的水力平衡的暖通空调系统。
动态压差平衡型电动调节阀是动态平衡与电动调节一体化的产品。它采用全新的设计理念,使得调节阀在系统实际工作过程中当压力波动时、能动态地平衡系统的压力变化。特殊的设计保证了电动阀的调节只受标准控制信号的作用, 而不受系统压力波动的影响,而且,对应电动阀的任一开度位置、其流量都是唯一的、恒定的。对于暖通空调系统来说,这就意味着电动阀在任一调节位置输送的热 (冷)量都是稳定的。
水力平衡的暖通空调系统主要是通过在末端风机盘管处安装动态平衡型电动调节阀,保证当系统的一个末端设备由于自身负荷变化流量发生变化时,系统中其它设备由于自身的动态屏蔽作用流量并不随之发生变化,系统运行时各末端设备的流量只受自身负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响, 这样系统就实现了动态水力平衡。一方面系统的各个末端设备流量在动态阀门处于全开位置时同时达到设计流量,实现静态水力平衡;另一方面,在系统的运行过程中,各个末端设备的流量同时达到系统实际要求流量(这种流量是适时变化的)且不互相干扰,从而实现动态水力平衡。
全面平衡的水力系统,由于其水流量是与系统实际要求流量适时一致的,而传统的不平衡水力系统水流量总是大于系统实际要求流量,导致多余的流量造成系统能源的浪费,因此这种系统是最节能的。
站在客户的角度、为其答疑解难
首都时代广场的管理人员愿意改造他们的空调设备,但是他们却不懂空调的技术。在试验了丹佛斯产品后他们又聘请了技术顾问公司。丹佛斯团队积极配合该技术顾问公司的工作,他们站在客户的立场上全面向该技术顾问公司介绍丹佛斯的产品,他们为有关的顾问讲课、解答他们的疑问。丹佛斯团队以精深的专业知识、超前的服务意思、用丹佛斯一流的产品终于赢得了首都时代广场的管理人员、以及他们的顾问公司的信任,打败了国内外其他的竞争对手。丹佛斯赢得了首都时代广场的项目。
今天当您走进首都时代广场、当您坐在那里工作的时候,您会体验到一种舒适的感觉。而这是那里原有的空调系统在嫁接了丹佛斯的一流的产品、高超的技术、人性化的服务之后创造出来的奇迹。