不仅如此,丹佛斯的工程技术人员还大胆开拓创新,尝试着把成熟的、完善的
民用水平衡的理论应运到工业领域中去。苏北油田石油输送伴热系统水力平衡应用案例就是其中的之一。
苏北油田,位于江苏的北面,占地15平方公里,年产原油近200万吨,是我国南方的第一大油田。他们每年对外输送大量的石油。
在一般的石油输送系统中最为重要的环节是保持油温不能过低、以免石油固化。目前常用的方法是用热水伴管的持续保温来解决这个问题。该油田在其建设过程中也是采用的这样一套热水伴管石油输送系统。然而输油管道的不规则性使得热水伴管系统先天地就有水力失衡这一不可避免的问题。
首先,输油管道的分布及走向是由油井的分布决定的,而且随着新的油井的发现、形成,输油管道处于一种不断扩展的动态状态;其次,油井距热源的距离远近大不相同,最大与最小的阻力差值可达20倍。输油管道系统的该特性导致靠近热源的分站流量过大,而远离热源的分站则不能得到充足的流量和热量。同样道理,在各个分站的局部系统中,又由于油井的远近不同而造成流量的分配不均。
这样一套热水伴管石油输送系统不仅影响了生产的正常运行,同时还导致大量能量的浪费。如果要使该系统在目前水力不平衡的状态下保证末端也得到充足的热量和流量,必将导致近端分站或油井的热量和流量过量和过流,造成能源的巨大浪费。
丹佛斯的工程技术人员在了解到这一困扰该油田多年的问题后立即组成了苏北油田团队、向这一技术难关进军。
油田各方面领导对该问题也相当重视,在他们的配合及支持下,丹佛斯团队首先对生产现场进行了仔细的实地测量和分析、充分掌握了该系统的阀门分布和使用情况;由于考虑到油田诸多行业特点及其实际的特殊使用环境,经过与油田方面的多次研究和反复论证,又结合丹佛斯在民用阀门使用中获得的丰富的经验,丹佛斯苏北油田团队大胆地向苏北油田提出了采用自动平衡阀门的建议、来解决现存的水力失调问题。
自动平衡阀门如何能实现水利平衡这一目的���首先在热源分配到各个热站的过程中,以自动平衡阀来平衡各个热站的流量;而后在各个分站内可选择在过流的分支上加设自动平衡阀;对于分站内的其他分支路,则可视实际情况,加设自动平衡阀或者辅以原有的手动阀门以达到理想的水力平衡。
自动平衡阀的独特结构和功能使得其可以对系统的水力工况变化进行自动调节,通俗地说,也就是在对一个阀门进行设定之后,其会自动保持设定的流量,不会因其他阀门的调节而受到影响。这样不仅解决了现有系统的平衡问题,并且即使系统将来扩展也不会破坏原有的平衡结果。另外,自动平衡阀不依赖于电力,安全,稳定,可靠。
考察、研究、定案、实施,历时一年多,目前这套自动平衡阀门系统正在一个试点的系统中正常运行,而且完全达到了预期的使用效果。
丹佛斯的自动阀门成功登陆石油工业领域、并且��得了很好的效果,丹佛斯产品高质量、多样化又一次被印证,这是丹佛斯人敬业、开拓创新精神的结果。这种“明知山有虎、偏向虎山行”的精神一定会使丹佛斯高质量、多样化产品进入到更多的、新的工业领域中去。