传动控制
> 产品
> 关于我们
> 新闻
> 产品资料
> 软件下载
> 传动部服务中心
> 问题解答
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

问题解答

在使用丹佛斯传动产品的过程中, 你可以通过查阅丹佛斯随机提供的产品说明书来了解产品的性能和操作,有关常规使用上可能出现的问题请参阅常见问题解答,如果有其它疑难问题,请致电传动部客户支持热线:400 611 9988,或来函:mccn@danfoss.com,丹佛斯的技术专家会在第一时间给你回复。谢谢。

常见问题解答


您在操作丹佛斯传动产品的过程中会遇见的一些常见问题我们一一罗列在此。 

◎ 丹佛斯变频器能带同步电机吗?
可以。VLT5000,VLT2800的参数101应设为"特殊电机特性",通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能。电机电压 / 频率特性可从电动机生产商处获得或通过经验调整。

◎ 一台变频器可带多台电机吗?
可以。对于VLT5000,VLT2800,参数101- 转矩特性应设为"特殊电机特性"。对于VLT6000,参数101应设为" 并联电机"。应注意所有电机的额定电流之和不能超过变频器额定输出电流。另外变频器将不能对单个电机进行过载保护。为防止电动机过载而损坏,应在电机侧安装热保护继电器。

◎ 在电机自适配时VLT2880;VLT2881;VLT2882的AMT功能不起作用。
原因:VLT2880;VLT2881;VLT2882无此功能。

◎ 怎样设置PID?
如:过程控制,压力调节。VLT6000 PID调试参数,供参考。
1. 100 选择 --- 闭环 closed loop
2. 415 选择 --- 单位--- 根据客户的要求 例如-Bar。根据传感器的量程----如0-16Bar 选择
3. 413 0
4. 414 16
5. 204 0
6. 205 16
7. 416 选择 --- 线性 liner
8. 417 选择 --- 最大 maximum
9. 418 选择 --- 3Bar 根据实际要求
10. 422 选择起动频率 45Hz
11. 423 选择 --- 0.5
12. 424 选择 --- 10.
13. 425 选择 --- Off.

◎ 本机操作使变频器运转步骤(VLT2800, VLT5000)
1.将P002改成本机操作LOCAL
2.将P013改成本机控制与开环(LOC CTRL/OPEN LOOP)
3.将P003设定所需频率
4.按起动键START

◎ 在远程控制方式下如何用面板调速?
在远程控制方式下可通过预置给定值进行调速。VLT5000,VLT2800 为参数215到218。VLT6000为参数211到214。该值为参数205-最大给定值的百分比。

◎ 怎样从端子启动变频器?
首先将变频器设为远程控制。VLT5000和VLT2800的参数002设为 0 。VLT6000从面板按下 AUTO START 。将端子12和27短接(因端子27出厂设置的功能为 惯性停机 )。然后可通过短接端子18和12启动。端子18的出厂功能为 启动 。调速可通过模拟量输入端子53,54或60进行。在按过操作面板上的 STOP 后,操作面板上的频率显示值将闪烁。此时端子启动将不起作用。需要按操作面板上的"START"来取消启动封锁。

◎ 怎样实现速度同步?
精确的同步可使用丹佛斯的同步同位选件。一般的同步功能可使用变频器的模拟输入/输出功能来实现。

◎ VLT2800, VLT5000, VLT6000, VLT8000 在接通电源后,漏电保护开关动作。检查整流桥及接正常。
原因:漏点保护开关选型不正确。
选型:-必须使用能够保护带直流分量的故障电流的部件(3相整流桥)。在上电时能够承受瞬间峰值电流的冲击。能够接受300mA漏地电流的存在。

◎ 我在使用 同步与定位卡(SyncPos)时, 经常出现告警号 O.EER 13 ,请问是什么问题。
答:同步与定位控制卡使用了与VLT5000系列变频器不同的故障代码。O.EER 13是同步与定位卡(SyncPos)专用的告警提示信息。该信息的基本含义是综合运行条件不足。通常是VLT5000系列的停车端子27处于有效状态而导致VLT 不能运行。可能的原因主要有:1)LCP的STOP键处于有效状态。处理办法:检查LCP 的显示是否闪动。如果是,则按下LCP 的START键后,再通过SyncPos的控制端子,或者其编译环境下的Esc键即可消除告警提示。2)VLT的停车端子27的外部接线不良导致告警。检查办法:检查并纠正外部接线故障。

◎ VLT2800 变频器有时在刚起动电时(0Hz),就有很高电流,很容易引起过流跳闸。
原因:变频器内部预先设置值过高。
改变P108 , P109 参数到与电机匹配。

完美传动

在这些应用现场,您是否注意到丹佛斯变频器?我们希望没有。在电机传动控制领域,完美意味着被遗忘。您关注得愈少,表明变频器工作得愈出色。然而,默默的工作并未降低我们产品的技术优越性。

丹佛斯变频器高度的可靠性源自其完美配合的设计、生产、物流和服务体系。它们阐述着一个简单的事实:我们的产品不仅是变频器,还有您对我们的信赖。