Industrial Automation
> Accueil
> Produits
> Documentation
> Contacts IA
> Distributeurs Partenaires
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Des capteurs de pression Danfoss contrôlent la toute première découpeuse à bois mobile

29 août 2008
Jusqu'à aujourd'hui, les ouvriers forestiers ne disposaient que d'un seul moyen pour produire des copeaux à partir de billes : un processus complexe, impliquant des tracteurs, des camions et des grues, ainsi que des découpeuses spéciales capables de transformer des billes en petits copeaux. Mais tout ceci a commencé à changer grâce à un client de Danfoss, qui a recommandé nos capteurs de pression à la bonne société au moment opportun.

Une petite entreprise transforme le secteur d'activité

La transformation d'une grosse bille de bois en petits copeaux implique normalement l'usage d'un grand nombre d'équipements lourds. Le matériel, qui comprend aussi bien des grues et des camions que des tracteurs et des remorques avec des découpeuses spéciales, a joué un rôle dans le processus de production des copeaux de bois. Mais en 2006, Albach, une société allemande chargée de l'entretien de machineries lourdes, a réalisé qu'une découpeuse à bois mobile pourrait faciliter le processus.

C'est ainsi que la société, composée de sept personnes, a commencé à développer ses propres véhicules. Elle a obtenu un grand nombre d'informations de la part d'une société qui fabrique des engins de récolte de la betterave sucrière, entretenus par Albach. C'est à ce moment qu'intervient Danfoss. Le constructeur d'engins pour betterave sucrière utilisait des capteurs de pression Danfoss depuis huit ans et était satisfait du résultat. C'est la raison pour laquelle il a recommandé Danfoss à Albach.

Albach développe désormais la première découpeuse à bois mobile au monde, Silvator 2000. Cinq engins ont déjà été fabriqués et les compagnies forestières se sont ruées dessus. L'engin se caractérise par un moteur V8 Mercedes de 16 litres et 612 CV. Les produits Danfoss contribuent au fonctionnement régulier de la Silvator 2000. Chaque découpeuse à bois mobile comprend :

·         quatre capteurs de pression Danfoss MBS 3250 (0-400 bar) qui régulent la pompe hydraulique (détection de charge) ;
·         quatre capteurs MBS 3250 (0-400 bar) placés dans les supports, qui garantissent la stabilité lors de l'utilisation de la grue ;
·         deux capteurs MBS 3250 (0-400 bar), qui surveillent et commandent les systèmes hydrauliques en fonctionnement ;
·         deux capteurs MBS 3000 (0-25 bar), qui contrôlent le frein d'arrêt et l'embrayage pneumatique.

La découpeuse automotrice se caractérise par une grue intégrée ; il est ainsi possible de charger les billes directement dans la découpeuse à bois rotative. Un éjecteur incorporé transporte les copeaux de bois jusqu'à la plate-forme d'un camion. L'ensemble de ces processus peut être suivi étroitement par l'opérateur de la Silvator 2000, assis en toute sécurité dans le poste de pilotage.
La Silvator 2000 constitue un choix fiable et robuste pour les ouvriers forestiers. Les acheteurs potentiels de la découpeuse à bois sont désormais identifiés et Albach espère fabriquer 10 engins supplémentaires au cours de l'année 2009.

Pour plus d'informations sur les transmetteurs de pression Danfoss, contactez votre fournisseur Danfoss le plus proche.
Par Thomas Dechert, Account Manager

Passion et responsabilités

Le groupe Danfoss réalise un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros et emploie plus de 18.200 personnes à travers le monde.

En s'appuyant sur nos valeurs fondamentales, notre souhait est d'être un leader mondial dans les domaines d'activités suivants: la réfrigération, le chauffage & l'eau et la transmission électrique.


Notre objectif est de répondre aux attentes de nos communautés d'intérêt en étant une société hautement respectable, qui contribue à l'amélioration de la qualité de la vie par la maîtrise des technologies de pointe dans les applications de ses clients, tout en respectant l'environnement et les valeurs sociales.