Industrial Automation
> Accueil
> Produits
> Documentation
> Contacts IA
> Distributeurs Partenaires
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss fait des vagues dans les eaux calmes

25 février 2009
Lors du salon nautique « International Workboat Show », qui s'est tenu à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, l'équipe de Danfoss a remarqué le vif succès des embarcations de navigation fluviale et côtière.

Il s'agit de bateaux spécialement conçus pour les eaux relativement calmes et peu profondes, et non pour la haute mer. Ils naviguent plutôt sur les fleuves et dans les eaux côtières des États-Unis, où ils transportent des marchandises et desservent même des plateformes pétrolières.

Danfoss s'embarque dans la navigation fluviale et côtière

À la difference d'un grand nombre de salons à vocation commerciale qui se concentrent sur un thème central, cette exposition regroupe un très grand nombre de sociétés et de produits innovants. Danfoss a tiré parti de ce salon nautique pour prendre contact avec les fournisseurs de constructeurs de bateaux de navigation fluviale et côtière. Il s'agit en effet de clients potentiels qui fabriquent des moteurs, des boîtes de vitesses, des équipements de production d'énergie et des propulseurs d'étrave, soit autant d'équipementiers avides de connaître les possibilités offertes par les produits Danfoss avec homologation marine.

Ils se sont montrés tout particulièrement intéressés par le concept de répartition de notre MBV 5000, un poids-plume spécialement conçu pour réduire les coûts et gagner de la place tout en étant parfaitement conforme aux exigences de plus en plus drastiques du matériel nautique. Ils ont également prêté une oreille attentive aux caractéristiques de notre vanne d'isolement MBV 2000, qui peut être couplée à notre nouveau transmetteur MBS 3300.
La MBV 2000 se branche et se retire très facilement. Elle est donc parfaite pour les bateaux où l'on doit pouvoir changer facilement de transmetteur sans vidanger d'abord le circuit. Toutes ces vannes font en outre preuve d'une simplicité d'utilisation supérieure aux standards de l'industrie, tant en matière de rapidité d'installation que de simplicité d'isolation ou de raccordement de pression d'essai. Sans compter que nombre de constructeurs de bateaux de navigation intérieure ont décelé des opportunités de taille avec nos contacteurs de pression et de température.

Ce marché présente un véritable potentiel pour Danfoss. Les composants Danfoss avec homologation marine peuvent aisément trouver place dans les embarcations de navigation fluviale et côtière, où leur technologie innovante et leur efficacité permettront aux clients de faire des économies, y compris sur les bateaux existants.    

Par Paul D Laborde Global Key Account Manager  

Passion et responsabilités

Le groupe Danfoss réalise un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros et emploie plus de 18.200 personnes à travers le monde.

En s'appuyant sur nos valeurs fondamentales, notre souhait est d'être un leader mondial dans les domaines d'activités suivants: la réfrigération, le chauffage & l'eau et la transmission électrique.


Notre objectif est de répondre aux attentes de nos communautés d'intérêt en étant une société hautement respectable, qui contribue à l'amélioration de la qualité de la vie par la maîtrise des technologies de pointe dans les applications de ses clients, tout en respectant l'environnement et les valeurs sociales.