Veranstaltungen & Messen
> Veranstaltungen & Messen
> Messekalender 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Grandioser Start mit neuen Messeauftritt auf der Hannover Messe

04 Mai 2011
Neues Konzept repräsentiert die „Energy & Climate“-Strategie von Danfoss

Mit großem Erfolg hat Danfoss die diesjährige Hannover Messe abgeschlossen. Unter dem Motto „Solutions Ready“ präsentierte Danfoss seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Leistungselektronik und vereinte dazu die Geschäftsbereiche Danfoss Solar Inverter, VLT® Antriebstechnik sowie die Elektronikspezialisten für kundenspezifische Lösungen von Customized Drive auf dem Messestand.
Abgerundet hat das Portfolio für mehr Umweltschutz der Bereich Danfoss Solutions, die sich auf die Beratung von Unternehmen zur Minimierung des Energieverbrauchs und die Umsetzung dieser Maßnahmen spezialisiert hat. Nicht zuletzt garantieren die Energieexperten die Einsparungen und finanzieren sogar die Projekte. Mit dem neuen Auftritt einher ging auch der Umzug in eine neue Halle, nämlich Halle 14, die sich vorwiegend mit Antriebstechnik befasst.
 
Schwerpunkt „Climate & Energy“

Insgesamt zielt Danfoss konzernweit auf höchste Energieeffizienz und Produkte für einen besseren Umweltschutz ab. So präsentierte sich das neue Standkonzept auch angepasst in Weiß und Grün, als Symbole für Sauberkeit und Umweltschutz.
Bereits seit 2007 fokussiert Danfoss auf Lösungen, die unser aller Leben komfortabler machen, gleichzeitig aber auch den Energieverbrauch senken und den CO2-Ausstoß in Anlagen und Unternehmen reduzieren.

Das Produktportfolio umfasste daher auch den gesamten Bereich der Energieerzeugung und -verbrauchs, von der Erzeugung mittels Solarwechselrichtern und hocheffizienten Leistungsmodulen für Windkraftanlagen, über die Einsparung mittels Frequenzumrichtern bis hin zu Steuerung von Anlagen, beispielsweise einer 4,8 Megawatt starken Sonderlösung für eine Ölbohrplattform in Russland.


Gehard Vogel, Business Director Food & Beverage EMA, zeigt Dr. Oettinger, EU-Kommissar für Energie, die Vorteile des VLT® FlexConcepts


Antriebstechnik – Hauptsache energieeffizient und flexibel

Danfoss VLT® Antriebstechnik stellte erstmals die neuen D-Gehäuse aus, die deutlich kleiner bauen, als die Vorgängermodelle, und damit auch optimal für die Nachrüstung oder den Retrofit bestehender Anlagen geeignet sind.

Ebenso mit dabei: die Komponenten des VLT® FlexConcepts, das sich vor allem in Transportanwendungen einsetzen lässt. Es bietet Maschinenbauern und Betreibern eine flexible Lösung, die sich in vorhandene wie auch neuen Anlagen integriert, und über optimal abgestimmte Komponenten für höchste Energieeffizienz sorgt. Zudem ist es als einzige Lösung auch EHEDG zertifiziert.

Flexibel und auch zur Optimierung von Lüftungsanlagen geeignet sind die VLT® HVAC Drive und das darauf basierende EC+ Konzept. Auch dieses – gerade erst auf der ISH eingeführt (siehe auch Bericht dort) – war Teil der Ausstellung auf dem Messestand. Durch die Auswahl optimierter Komponenten aus dem Bereich Motortechnologie, Umrichtertechnik sowie einem optimierten Lüfterrad kann der Anwender sein Gesamtsystem optimieren und so seine Energiekosten senken, bei gleichzeitig verbesserter Leistung. Und dies unabhängig von der eingesetzten Motortechnologie, seien es PM-Motoren oder Drehstromasychronmotoren, im Leistungsbereich von einigen Watt bis zum Megawatt-Bereich.


Der Zauberer Klaus sorgte bei den Besuchern für magische Momente

Magische Momente

Für Spaß und Kurzweil sorgte der Zauberer Klaus, der den Besuchern auf humorvolle und magische Weise Danfoss Produkte wie Solarwechselrichter, Shower Power® Kühlung oder die Größenreduzierung der D-Gehäuse der VLT® Frequenzumrichter näherbrachte. Dabei kamen die Zuschauer aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, wenn sich Wasser auf einmal zu einem Eisblock verwandelte, oder Seile mal geschlossen, zwei oder gar vier Enden hatten. Und auch die Karten, die sich mit einem LCP-Panel versteuern ließen, sorgten für große Augen und großes Vergnügen.

Alles in allem ein gelungener Messeauftritt, der im Jahr 2012 an gleicher Stelle fortgesetzt wird. Kommen Sie dann auch?

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.