Veranstaltungen & Messen
> Veranstaltungen & Messen
> Messekalender 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Neues Ausbildungslabor bietet gute Basis für zeitgemäße Ausbildung

01 März 2011
Danfoss unterstützt Landesberufsschule Eibiswald mit VLT®-Geräten

Im Oktober 2010 veranstaltete Danfoss VLT Antriebstechnik erstmals in der Niederlassung Guntramsdorf ein Lehrer- und Ausbilderforum, das von nun an im zweijährigen Turnus stattfinden wird. Auch die Lehrer Alois Himmelreich und Ing. Berthold Kaps – von der Landesberufsschule Eibiswald - nutzten die Gelegenheit, sich über die neusten Trends in der elektrischen Antriebstechnik zu informieren.
Im Zuge eines interessanten Gesprächs zwischen Herrn Himmelreich und Danfoss Außendienstmitarbeiter Günter Weber stellte sich heraus, dass die Schule ihr Ausbildungslabor modernisieren wollte, um ihren Auszubildenden weiterhin das  hohe Niveau bisheriger Ausbildungsjahrgänge bieten zu können. Denn nur so ist eine zeitgemäße Bildung zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Modernisierung wollte die Schulleitung auch die Frequenzumrichtertechnik auf den modernsten Stand bringen und Geräte höchster Energieeffizienz installieren.
 
Danfoss unterstützte Modernisierung mit VLT® Sachspende

Wie bei vielen anderen Berufsschulen auch, war auch in der LBS Eibiswald das Budget sehr begrenzt. Daher waren Herr Himmelreich und seine Kollegen aufgrund von Sparmaßnahmen von Sponsoren abhängig. Was tun, um den Auszubildenden, die schließlich unsere wirtschaftliche Zukunft bedeuten, trotzdem eine gute Basis zu bieten?

So überlegte Danfoss nicht lange und unterstützte die Landesberufsschule Eibiswald mit sechs modernen und äußerst energieeffizienten Frequenzumrichtern der Serie VLT® AutomationDrive FC302. Diese wurden im Februar von Günter Weber an Dir. Wolfgang Schwarzl übergeben.

Die Geräte zeichnen sich durch ein modulares Systemdesign aus, das jederzeit eine Erweiterung über Optionsmodule zulässt. Zudem verfügen die FC 302 über ein grafikfähiges Bedienteil, das für seinen Benutzerfreundlichkeit mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet wurde. So ist dann auch die Einschätzung von Herr Himmelreich: „Danfoss Frequenzumrichter sind so bedienerfreundlich, im Vergleich zu anderen Herstellern! Es ist so einfach mit ihnen zu arbeiten.“

Aufgrund des hohen Wirkungsgrads von 98 % und mehr sind die Frequenzumrichter äußerst energieeffizient.


Danfoss engagiert sich in der Ausbildung

Neben Geld- und Sachspenden für verschiedene Projekte in Berufsschulen und Universitäten betreibt der Konzern auch das Danfoss Universe, einen wissenschaftlichen Erlebnispark, in dem schon Kinder und Jugendliche spielerisch an den Umgang mit Physik herangeführt und ihre Begeisterung für Technik geweckt werden soll.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.